Elektroplaner
Juni 2018
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,

„In the summertime when the weather is high ..." Wer bei diesem Sommerhit von Mungo Jerry keine good vibrations spürt, ist schlicht und einfach nicht sommertauglich. Alle anderen genießen die schönsten Tage im Jahr und bereiten sich vielleicht schon auf die große Sommerurlaubsreise vor. Zum Beispiel nach Russland. Das lohnt sich in diesem Jahr doppelt, weil dort ja – na klar, wer weiß es nicht – die Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Jetzt wird's Zeit, dass es endlich losgeht und der Ball rollt. Begleitend zu diesem Sporthighlight haben wir auf Facebook ein Tippspiel vorbereitet. Machen Sie mit! Und freuen Sie sich auf tolle Preise. Aber vorher noch schnell unseren Newsletter im Juni lesen. Es geht um Updates für den Gira X1 und den Gira G1, Sprachsteuerung mit dem Gira X1, ein Stadthotel in Meran und um ein großes Interview von Dirk Giersiepen und Jörg Müller in der Zeitschrift g+h Gebäudetechnik und Handwerk.
 
Die Themen im Juni:

• Gira X1 Softwareupdate: Jetzt mit neuen Funktionen
• Jetzt verfügbar: Sprachsteuerung über Alexa mit Gira X1 und Gira S1
• Neue Funktionen für das Multitalent: Gira G1 als Gira X1 Client in Kürze lieferbar
• Spannend, spannender, Gira WM-Tippspiel: Jetzt mitmachen auf Facebook
• Bezaubernd einzigartig: Stadthotel Suiteseven in Meran
• Rückblicke und Ausblicke: Dirk Giersiepen und Jörg Müller im Interview

Gira X1 Softwareupdate:
Jetzt mit neuen Funktionen!


 
Der kompakte Server Gira X1 ist der einfache und kostengünstige Weg für ein intelligentes Zuhause mit einem KNX System. Er kann alles, was für ein Einfamilienhaus nötig und sinnvoll ist. Und er kombiniert Mobilität und Datenschutz auf technisch höchstem Niveau. Der Gira X1 ist der Grundstein für das intelligente Zuhause, das sich über die Gira X1-App auch mit mobilen Endgeräten komfortabel und absolut sicher aus der Ferne überwachen und steuern lässt. Das Update zum Gira X1 beinhaltet u.a. eine Anwesenheitssimulation, sowie die Möglichkeit des Querformats für iPads. Es wird voraussichtlich in KW 26 lieferfähig und mit der neuen Version des Gira Projekt Assistenten in Betrieb genommen. Die neue GPA Version 2.6 wird zeitgleich veröffentlicht.
 
 Hier gibt es mehr Informationen zum Update des Gira X1.

Jetzt verfügbar:
Sprachsteuerung über Alexa mit Gira X1 und Gira S1


 
Sie hat sich im Smart Home ja schon wohnlich eingerichtet: Alexa. Ist aber trotzdem ein fleißiges Lieschen: sucht im Netz nach Musik, liest vor und informiert über das aktuelle Wetter. Deshalb war der Schritt eigentlich logisch – die Steuerung intelligenter Gebäudefunktionen über Alexa. Wir machen es möglich durch die Verknüpfung mit unserem Server Gira X1. Dann geht aufs Wort das Licht an und wieder aus, Leuchten werden gedimmt, die Jalousien fahren herauf. Mit wenigen Begriffen sind ganze Szenen abrufbar, etwa: „Alexa starte die Lichtszene Kino". Besonders komfortabel: Diese Lösung folgt dem Prinzip „Plug and Talk", die Kopplung der Komponenten erfolgt schnell und ist unkompliziert.
Dabei stellt das Fernzugriffsmodul Gira S1 eine sichere Verbindung vom Alexa Amazon Portal zu Ihrem Zuhause her. Die Alexa-Sprachfunktion ist jetzt verfügbar!
 
 Hier gibt es noch mehr Informationen zu den Gira Neuheiten auf der Light+Building 2018.

Neue Funktionen für das Multitalent:
Gira G1 als Gira X1 Client in Kürze lieferbar


 
Der Gira G1 ist ein echtes Multitalent. Denn er ist nicht nur ein kompaktes Raumbediengerät für die Steuerung eines Smart Homes auf KNX-Basis. Sondern er ist auch als Client einsetzbar: als Gira eNet Client, Gira HomeServer Client – und jetzt auch als Gira X1 Client. In Verbindung mit unserem kompakten Server Gira X1 kann der Gira G1 als Client genutzt werden. Und genau hier zeigt er sein ganzes Können: von der Beleuchtung und Beschattung über Heizung und Kühlung sowie Szenen- und Musiksteuerung bis zur Ansteuerung von Netzwerkkameras ist alles möglich. Übrigens: Auch die Einbindung anderer Systeme in den G1 ist über Client-Funktionen möglich, beispielsweise beim Gira Türkommunikations-System und beim neuen Gira Sicherheits-System Alarm Connect. Dann wird der Gira G1 entweder zur Wohnungsstation oder zur Bedienzentrale für das Alarmsystem. Das Gira G1 X1 Client Update wird voraussichtlich in KW 26 lieferfähig.
 
 Mehr über den Gira G1 als X1 Client.

Gira WM-Tippspiel:
Jetzt mitmachen!


 
Fußball ist wahrscheinlich die schönste, auf jeden Fall aber die spannendste Nebensache der Welt. Noch spannender wird es, wenn man die Ergebnisse im Voraus tippen kann. Und was ist dafür besser geeignet als die Fußball WM in Russland? Die am Donnerstag – endlich – losgeht. Los geht es deshalb auch mit unserem WM-Tippspiel auf Facebook und unserer Website, und zwar ab sofort. Und natürlich sind wieder jede Menge attraktive Preise zu gewinnen. Zum Beispiel das Gira System 106 Einfamilienhaus-Paket Video, ein Gira Unterputz-Radio RDS mit Dockingstation, ein Gira Unterputz Radio-RDS und 7 Gira Liegestühle. Es geht ganz einfach: Auf die richtigen Spielergebnisse tippen und dafür Punkte sammeln. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt einen der oben genannten Preise. Wir wünschen viel Glück! Und eine tolle WM!
 
 Jetzt beim Tippspiel mitmachen.

Bezaubernd einzigartig:
Stadthotel Suiteseven in Meran


 
Traditionsreiche Kur-, Kongress-, Musik-, Kultur-, und Genussstadt in Südtirol – das alles ist Meran. Geprägt von Parks, grünen Promenaden und von botanischen Gärten bezaubert Meran durch seine alpin-mediterrane Atmosphäre. Und das urbane Flair der Altstadt, gelegen zwischen mittelalterlichen Laubengängen und den Prunkbauten der Belle Epoque. Das Stadttheater – Teatro Puccini Merano – ist eines der architektonischen Schmuckstücke. Ganz in der Nähe, mitten im Stadtzentrum, befindet sich auch das Boutique-Hotel Suiteseven. Hier wird die Beleuchtung in den Zimmern über den Gira HomeServer gesteuert, ebenso die Heizung. In der Bar entschied sich Familie Siebenförcher für den eleganten Gira G1, das optisch ansprechende Raumbediengerät für das KNX System. Beim Schalterprogramm waren die Bauherren von Gira E2 flach in Anthrazit überzeugt. Um den Gästen optimale Sicherheit bieten zu können, ist zudem ein Gira Türkommunikations-System installiert.
 
 Mehr zum Stadthotel Suiteseven in Meran.

Rückblicke und Ausblicke:
Dirk Giersiepen und Jörg Müller im Interview


 
Die Light + Building ist schon wieder Geschichte. Dirk Giersiepen, geschäftsführender Gesellschafter bei Gira, und Jörg Müller, Gira Leiter Produkt und Design, nahmen sich Zeit für einen Rückblick und für Ausblicke in die Zukunft. Sie trafen sich mit der Redaktion der Fachzeitschrift g+h Gebäudetechnik und Handwerk zu einem lockeren Austausch. Themen waren Konvergenz der Systeme in der Gebäudesteuerung, zukunftsweisende Technologien, neue Produktlösungen und die aktuelle Unternehmensentwicklung bei Gira. Und wie immer bei solchen Gesprächen gab es auch Blicke hinter die Kulissen. Nachzulesen in der aktuellen Ausgabe 3 der g+h vom Mai 2018.
 
 Hier geht es online zum Interview in der g+h.

 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Alfred A. Bulitz
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de