Elektroplaner
März 2018
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,

Vorhang auf – die Show beginnt! Endlich öffnet die Light + Building ihre Tore. Auch für uns ist die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik der absolute Höhepunkt des Jahres. Deshalb haben wir nicht nur auf diesen Termin hingefiebert, sondern uns auch gut darauf vorbereitet. Also: Vorhang auf – das sind nur einige unserer Highlights in Frankfurt:
 
• Gira Sicherheits-System Alarm Connect
• Gira TKS mobil
• Schalterprogramm Gira Studio
• Gira G1 als Client: Funktionale Durchgängigkeit in der Gebäudesteuerung
• Gira System 3000 LED-Dimmer – Jetzt lieferbar

Alle Neuheiten unter https://www.gira.de/neuheiten

Gira Sicherheits-System Alarm Connect
Vernetzte Sicherheit


 
Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein Grundbedürfnis. Diesem elementaren Wunsch kommen wir mit dem neuen Gira Sicherheits-System Alarm Connect entgegen. Es handelt sich um ein zentrales und durchgängiges Alarmsystem für alle Lebens- und Wohnbereiche – ob privat oder gewerblich, ob fürs Einfamilienhaus oder Büro. Mit seinen zahlreichen Produkten deckt das Gira Sicherheits-System Alarm Connect alle relevanten Einsatzfelder ab. Mit ihm bieten wir eine funkbasierte Systemlösung für die intelligente Vernetzung von Sicherheits- und Gebäudetechnik, die sich aber auch in eine KNX Installation integrieren lässt. Das garantiert einerseits eine hohe Flexibilität in der Anwendung. Andererseits ist die Installation und Inbetriebnahme über den Gira Projekt Assistenten (GPA) intuitiv und völlig unkompliziert.

Lieferbar ab 10/2018
 
 Mehr über das Gira Sicherheits-System Alarm Connect erfahren

Gira TKS mobil
Mobile Türkommunikation


 
Ob von unterwegs oder im heimischen WLAN: Mit Gira TKS mobil präsentieren wir einen neuen mobilen Zugriff auf die Türkommunikation. Er ist als Funktion im bekannten TKS-IP-Gateway hinterlegt – für iOS und Android Smartphones – und stellt somit eine Gira eigene Portal-Lösung dar. Spezielle Features wie Early Media (Bildanzeige vor Gesprächsannahme) oder Gruppenanrufe sorgen dafür, dass man auch unterwegs zuverlässig weiß, wer vor der Tür steht. Doch mit Gira TKS mobil ist die Kommunikation zugleich hochverschlüsselt – per Secure Data Access (SDA), das ebenfalls in unserem Fernzugriffsmodul Gira S1 zum Einsatz kommt.

Lieferbar ab 08/2018
 
 Mehr über Gira TKS mobil

Schalterprogramm Gira Studio
Aufputz und Unterputz im edlen Design


 
Das neue Schalterprogramm Gira Studio setzt starke Akzente auf der Wand. Mit ihm interpretieren wir Formen und Funktionen des Lichtschalters vor dem Hintergrund aktueller Trends in der Innenraumgestaltung. Die markante Optik entsteht durch die unmittelbare Kombination von rund und eckig. Hier geht tatsächlich das Eckige ins Runde – und nicht umgekehrt, wie beim Fußball. Gira Studio folgt bewusst keinen modischen Gestaltungstrends, sondern versteht sich als pointierte Design-Aussage. Das neue Programm eignet sich für Unterputz- und Aufputzinstallationen. Speziell die Aufputzvariante ist bewusst als Sichtinstallation konzipiert, die auf offenem Mauerwerk, Sichtbeton und Strukturputz ihre ganze Wirkung entfaltet.

Lieferbar ab 10/2018
 
 Jetzt das Schalterprogramm Gira Studio ansehen

Gira G1 als Client:
Jetzt auch als Alarm Client, für eNet SMART HOME und den X1


 
Das KNX Bediengerät Gira G1 war schon immer ein echtes Multitalent an der Wand. Neue Releases zur Light+Building machen es aber endgültig zum Allrounder. In Verbindung mit unserem kompakten Server Gira X1 kann der Gira G1 jetzt auch als Client genutzt werden. Und genau hier zeigt er sein ganzes Können: von der Beleuchtung und Beschattung über Heizung und Kühlung sowie Szenen- und Musiksteuerung bis zur Einbindung von Netzwerkkameras. Doch damit nicht genug: Auch die Einbindung anderer Systeme in den G1 ist über Client-Funktionen möglich, beispielsweise beim Gira Türkommunikations-System und beim Gira Sicherheits-System Alarm Connect. Dann wird der Gira G1 entweder zur Wohnungsstation oder zur Bedienzentrale für das Alarmsystem. Aber es geht noch mehr! Auch für den Gira HomeServer oder einen Gira FacilityServer lässt sich der G1 nun als Client nutzen, er bildet dabei das Interfacedesign des Gira HomeServers ab. Und er kann als intelligente Bedienzentrale für eNet SMART HOME eingesetzt werden, über die der intuitive Zugriff auf alle Funktionen des funkbasierten Systems möglich ist.

Lieferbar ab 04/2018
 
 Mehr über die neuen Funktionen des Gira G1 erfahren

Gira System 3000 LED-Dimmer
Jetzt lieferbar!


 
Was früher reiner Luxus war, gehört heute fast zum Standard, wenn es um modernes Wohnen geht: der Dimmer. Mit ihm lässt sich Licht bequem in seiner Helligkeit regeln und den individuellen Bedürfnissen anpassen. Das gilt auch für LED, die mittlerweile auch im Wohnbereich überzeugen. Das Problem dabei: Für jeden LED-Lampentyp gibt es einen speziellen Dimmer. Und LED gibt es bekanntlich viele. Doch damit ist jetzt Schluss, denn Gira hat einen neuen Universaldimmer entwickelt, der „mitdenkt" und sich automatisch auf die Last einmisst. Der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard und der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort ersetzen sage und schreibe 8 herkömmliche Dimmeinsätze. Zum Sortiment gehört außerdem der Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht für LED Dimmer. Die neuen Kompaktdimmer sind Teil der Gira Systems 3000, das Gira mit diesem Schritt konsequent ausbaut.
 
 Jetzt über die neuen Gira System 3000 LED Kompakt-Dimmer und alle weiteren Neuheiten informieren!

 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Alfred A. Bulitz
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de