FAQ

Werden die Artikel der Gira Schalterprogramme einer Glühdrahtprüfung unterzogen und haben sie diese Prüfung bestanden?

Antwort

Alle Schalterprogramme werden einer Glühdrahtprüfung unterzogen und haben diese auch bestanden.

Die Prüfung sieht vor, dass eine 650 °C heiße Nadel 7 mm tief in das Material eingebracht wird. Innerhalb einer Zeitspanne von 30 Sekunden darf das Material entflammen. Ist diese Spanne abgelaufen, wird die Nadel aus dem Prüfstück entfernt. Nach weiteren 30 Sekunden muss das Material selbständig wieder erloschen sein.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.