FAQ

Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit in der ETS mit unterschiedlichen Produktdatenbanken gearbeitet werden kann?

Antwort

Ab der ETS 2, Version 1.2, kann beim Programmstart eine von mehreren Datenbanken ausgewählt werden. Mit dieser wird dann gearbeitet. Ein Umbenennen der Datenbanken (eib.db) entfällt.

Damit die Datenbankabfrage beim Programmstart aktiviert wird, muss in der ETS20.INI der Eintrag [DataBase] SelectOnStart von "0" auf "1" geändert werden.

Produkt


Artikelnummer: xxxx xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.