FAQ

Die ETS 2 bekommt auf schnellen Rechnern manchmal ein Problem mit der Funktion "Gruppenadresse lesen". Obwohl die Anwort vom KNX Gerät gesendet wird, zeigt die ETS 2 dies nicht an. Was ist zu tun?

Antwort

Neue Rechner können zu schnell für die Schnittstelle sein. Dieses Problem kann mit Hilfe eines Timeouts gelöst werden. Durch diesen Timeout ist die ETS 2 in der Lage, das Telegramm mitzubekommen und anzuzeigen.

Dabei wird wie folgt vorgegangen:

  • Im ETS-Ordner auf dem Laufwerk c die Datei ete_eib.ini mit einem Texteditor öffnen.
  • Mit dem Cursor ganz nach unten gehen und dann 2 x Return drücken.
  • In eine eckige Klammer [Readgroup] einfügen.
  • Eine Zeile tiefer Timeout=10 angeben.
  • Danach die ETS neu starten.

Die Datei ete_eib.ini sollte danach wie folgt aussehen:

[ComPort]

UsageCheck=Disable

;UsageCheck=Disable

[Download]

;OptimisticWrite=OFF

;FastFilterTableDownload=OFF

[EibDriver]

ActiveDriver=pei_drv.dll

[Readgroup]

Timeout=10

Produkt

ETS 2
Artikelnummer: xxxx xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.