FAQ

Was bedeutet der Begriff "Arbeitsbereiche" im Menü "Ansicht"?

Antwort

Mit den Arbeitsbereichen können Sie als Anwender eine Ansicht in der ETS 3 Professional auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Wie in Windows üblich, lassen sich von Ihnen die Spalten in der Listenansicht sortieren. Damit diese Einstellungen nach dem Beenden der ETS 3 nicht verfallen, können Sie diese im Menü Ansicht unter Arbeitsbereiche speichern (siehe Bild 1).

In dem in Bild 2 dargestellten Beispiel wird nur eine Möglichkeit gezeigt. Sie können aber auch die Einstellungen von weiteren Listenansichten wie Kommunikationsobjekten oder Gruppenadressenverbindungen über diese Möglichkeit speichern.

Die Arbeitsbereiche Standard und Small Project sind von der KNX grundsätzlich vorgegeben. Es wird empfohlen, diese nicht zu verändern, sondern die Änderungen unter einem neuen Namen abzuspeichern.

Aufgrund der Flexibilität der ETS 3 Professional kann es hilfreich sein, im Kundengespräch auf eine einheitliche Oberfläche wie z. B. Standard zu wechseln.

Produkt

xxxxxx
Artikelnummer: xxxx xx

Bild 01

Bild 02

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.