FAQ

Kann man bei einer SCHUKO-Steckdose nachträglich einen erhöhten Berührungsschutz anbringen? Gibt es für Schuko-Steckdosen längere Befestigungsschrauben, um die Abdeckung zu befestigen?

Weitere Fragen zu folgenden Themen

Antwort

Das nachträgliche Anbringen eines erhöhten Berührungsschutzes sowie das Verwenden einer längeren Befestigungsschraube in einer SCHUKO-Steckdose ist nicht zulässig, da die Steckdose dadurch ihre VDE-Zulassung verliert.

Gemäß VDE-Vorschriften müssen wegen der elektrischen Übergangswiderstände die Stifte eines SCHUKO-Steckers mit einer bestimmten Mindestlänge im Steckdosenunterteil eingesteckt sein. Hierdurch ist der Abstand vom Unterteil zur Abdeckung und die Stecktiefe des Steckers in der Abdeckung eindeutig definiert und darf nicht verändert werden (siehe VDE 0620).

Die Schraubenlänge der Mittelschraube ist so gewählt, dass bei normalem Gebrauch (z. B. bei Tapetenausgleich) die Abdeckung am Unterteil befestigt werden kann. Wird nun etwas Dickeres zwischen Unterteil und Abdeckung eingefügt oder aber von vorne etwas in den SCHUKO-Topf hinein gelegt, würden die oben genannten Maße verändert. Die Sicherheit ist damit nicht mehr gewährleistet. Dadurch verliert die Steckdose ihre VDE Zulassung.

Gira führt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in allen Gira Schalterprogrammen, bei denen der Berührungsschutz von hinten in die SCHUKO-Abdeckung integriert ist. Dabei handelt es sich um einen Drehflügel, der sich nur öffnet, wenn beide Löcher gleichzeitig bestückt werden. Ob die Steckdose mit einem erhöhten Berührungsschutz versehen ist, kann beim Einstecken des Steckers an einem leichten Widerstand erkannt werden, der überwunden werden muss. Die Abdeckungen sind als Ersatzteil auch einzeln lieferbar (Bestell-Nr. 921 xx).

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html

Produkt

Steckdosen
Artikelnummer: xxxx xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Ja
Könnte ausführlicher sein
Überhaupt nicht
Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.
Senden

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok