Sicherheit
Kinder, Jugendliche und Studenten verbringen den größten Teil der Woche auswärts – in der Schule oder Hochschule, im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte. Klar, dass da nicht nur Bildung und Lernziele im Vordergrund stehen, sondern auch die Sicherheit im Gebäude.Von Steckdosen mit Kinderschutz über Rauchmelder bis hin zum komplexen Rufsystem oder einem Alarmsystem bietet Gira ein großes Sortiment an Produkten für den täglichen Schutz vor Verletzung, Rauch und Brand oder dem Eintritt Unbefugter.
Gira Rauchmelder
Gira Alarmsysteme
Gira KNX/EIB Audio-System
Gira Rufsystem 834
Gira Bewegungsmelder
Gira SCHUKO-Steckdosen
Gira Sicherheitsschalter
Gira Wassergeschützt Aufputz
Gira Zentral-Aus-Schalter
Gira Alarmsysteme
Gira KNX/EIB Audio-System
Gira Rufsystem 834
Gira Bewegungsmelder
Gira SCHUKO-Steckdosen
Gira Sicherheitsschalter
Gira Wassergeschützt Aufputz
Gira Zentral-Aus-Schalter
Gira Rauchmelder

Die Gira Rauchmelder können Leben retten, denn sie warnen, bevor die Rauchkonzentration gefährlich wird. Sie machen sich mit einem aufdringlichen Warnton bemerkbar, der nicht zu überhören ist. Die Rauchmelder sind batteriebetrieben und arbeiten äußerst zuverlässig und störsicher durch einen automatischen Selbsttest. Gira Rauchmelder modular können mit bis zu zehn weiteren Rauchmeldern vernetzt werden. Erkennt ein Gerät einen Brand oder Rauchentwicklung, schlagen alle Alarm. Alle Gira Rauchmelder sind VdS-zugelassen. Abb. links: Rauchmelder modular/VdS, rechts: Rauchmelder basic/VdS
www.gira.de/rauchmelder
www.gira.de/rauchmelder
Gira Alarmsysteme

Alarmsysteme schrecken Einbrecher ab. Gira bietet drei intelligente Systeme, die sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. Für Neubau und Renovierung: ein drahtgebundenes Alarmsystem. Besonders flexibel zur Nachrüstung: das Funk-Alarmsystem/VdS. In Gebäuden, die mit dem KNX/EIB System ausgestattet sind (oder werden), kann die Installation dazu um die KNX/EIB Alarmzentrale erweitert werden. Alle Systeme verfügen über zahlreiche Komponenten wie Innen- und Außensirene, Tür- bzw. Fensterkontakte oder Rauch- und Präsenzmelder. Abb. von links nach rechts: Alarmzentrale drahtgebunden, KNX/EIB Alarmzentrale, Funk-Alarmzentrale/VdS
www.gira.de/alarmsysteme
www.gira.de/alarmsysteme
Gira KNX/EIB Audio-System

Abb. von links nach rechts:
Tastsensor über KNX/EIB, Mikrofon, Vorverstärker 8fach, Audioaktor 4fach, Endverstärker 10/4 DC, Einbaulautsprecher 14/2-4 (40 W/4Ohm)
www.gira.de/audio-systeme
Tastsensor über KNX/EIB, Mikrofon, Vorverstärker 8fach, Audioaktor 4fach, Endverstärker 10/4 DC, Einbaulautsprecher 14/2-4 (40 W/4Ohm)
www.gira.de/audio-systeme
Gira Rufsystem 834

Das Rufsystem 834 kommt überall dort zum Einsatz, wo in Notsituationen Hilfe gerufen werden soll. In der Schule wird es z. B. in Klassenräumen oder in der Sporthalle installiert, dazu gehört es zur Ausstattung eines behindertengerechten WCs. Bei Betätigung einer Ruftaste wird ein Signal z. B. an das Sekretariat, das Lehrerzimmer oder den Hausmeister weitergegeben, so dass von dort entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Das Rufsystem 834 erfüllt alle sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834 und bietet einen bislang einzigartigen Vorteil im Markt: Es lässt sich passend zum Schalterprogramm installieren und sorgt damit für ein einheitliches Design der gesamten Elektroinstallation. Abb. von links nach rechts: Dienstzimmerterminal, Rufmodul, Abstelltaster, Zugtaster, Notruf-Taster mit Abdeckrahmen.
www.gira.de/rufsystem_834
www.gira.de/rufsystem_834
Gira Bewegungsmelder
Bewegungsmelder von Gira sparen nicht nur Energie durch eine bedarfsgerechte Ausleuchtung von Räumen und anderen Zonen. Sie machen ein Gebäude auch sicherer, weil sie in Flur oder Eingangsbereich, auf dem Schulhof oder im Fahrradkeller sofort das Licht einschalten oder Bewegungen an das Wachpersonal melden, sobald jemand ihren Überwachungsbereich betritt. Für Innen- und Außenbereiche bietet Gira verschiedene Produkte, die speziellen Anforderungen gerecht werden.
Gira Automatikschalter

Schaltet in selten genutzten Räumen oder Durchgangsbereichen wie Flur, Treppenhaus oder WC bei Bewegung automatisch das Licht ein. Das ist sicher, macht jeden Ankömmling sofort sichtbar und spart zudem noch Energie.
Gira Präsenzmelder

Präsenzmelder steuern die Leuchten von regelmäßig genutzten Innenräumen wie Hörsälen, Klassenräumen oder stark frequentierten Fluren in Abhängigkeit von Tageslichteinfall und Anwesenheit von Personen.
Bewegungsmelder gekoppelt mit dem KNX/EIB System
Automatikschalter und Präsenzmelder sind auch in das KNX/EIB System integrierbar. Neben der Funktion „Licht schalten“ können sie dann Bewegungen auf dem Gebäudeplan der Kontrolleinheit anzeigen oder weitere Aktionen wie z. B. einen Alarm auslösen. Zusätzlich ist es möglich, Störmeldungen per Anruf, SMS oder E-Mail an den Hausmeister oder Wachdienst zu senden.
Gira Tectiv 220°

Der Gira Tectiv 220° befindet sich wind- und wettergeschützt unter einer wasserdichten Kuppel. Er überwacht den Schulhof, Sportplatz oder andere Außengelände eines Objektes und schaltet ab einem frei wählbaren Helligkeitswert bei Bewegung sofort die Beleuchtung ein. Die hochauflösende, brennweiten optimierte Linse ermöglicht ein halbkreisförmiges Überwachungsfeld von ca. 16 × 24 m. Durch den dreh- und schwenkbaren Sensorkopf kann der Tectiv 220° optimal an den zu überwachenden Bereich angepasst werden.
www.gira.de/automatisch-licht
www.gira.de/tectiv
www.gira.de/automatisch-licht
www.gira.de/tectiv
Gira SCHUKO-Steckdosen

Ob mit Kinderschutz, Überspannungsschutz, Fehlerstromschutz, Kontrolllicht oder LED-Orientierungsleuchte: Gira bietet ein großes Sortiment an Steckdosen, die den speziellen Sicherheitsanforderungen in Schulen oder Kindergärten gerecht werden. Sie bieten Schutz, wenn unvorsichtige Kinderhände einfach hinfassen, wenn bei Gewitter am Computer gearbeitet wird oder für den Fall, dass einmal defekte Kabel oder Geräte im Einsatz sind. Abb. von links nach rechts: Steckdose mit Kinderschutz, mit Überspannungsschutz, mit Fehlerstromschutz, mit Kontrolllicht, mit LED-Orientierungsleuchte. Abb. von links nach rechts: Steckdose mit Kinderschutz, mit Überspannungsschutz, mit Fehlerstromschutz, mit Kontrolllicht und mit LED-Orientierungsleuchte
www.gira.de/steckdosen
www.gira.de/steckdosen
Gira Wassergeschützt Aufputz

Wassergeschützt Aufputz ist das besonders robuste Schalterprogramm für Einsatzgebiete wie Tiefgaragen oder Fahrradkeller, bei denen es auf Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe ankommt oder wo bestimmte Sicherheitsregeln gelten. Das ist zum Beispiel im Heizungsraum der Fall, der über einen beleuchteten Heizungs-Notschalter verfügen muss. Oder in Treppenhäusern, wo Notschalter z. B. bei Brand und Rauch einen Hausalarm auslösen. Abb. von links nach rechts: Wipp-Kontrollschalter mit Beschriftungsschild, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsschild, Verschließbare SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsschild, Wippschalter mit Abdeckung, Beschriftungsschild und
www.gira.de/wgap
www.gira.de/wgap
Sicherheitsschalter

In Räumen, wo z. B. an Übungsplätzen oder Schülerexperimentiertischen gearbeitet wird, sollte ein zentraler Schalter installiert sein, der gegen unbefugte Nutzung gesichert ist und von dem aus die Stromzufuhr bewusst von Lehrkräften ein- und ausgeschaltet wird. Mit einem zusätzlichen Notschalter kann die Stromzufuhr jederzeit unterbrochen werden.
www.gira.de/sicherheitsschalter
www.gira.de/sicherheitsschalter
Gira Zentral-Aus-Schalter

Haben alle Schüler ihren Computer ausgeschaltet? Sind in der Schulküche wirklich alle Herdplatten abgestellt? Ist die Bühnenanlage der Schulaula komplett aus? Mit dem Zentral-Aus-Schalter gibt ein Tastendruck die Gewissheit: Innerhalb des KNX/EIB Systems können alle vorher einprogrammierten Stromkreise auf einen Schlag abgestellt werden – ohne Ausnahme.
www.gira.de/zentral-ausschaltung
www.gira.de/zentral-ausschaltung