Service
Presse

Gira Sensotec und Gira Sensotec LED


Licht ins Dunkel bringen

Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED sorgen für mehr Sicherheit im Dunkeln: Die Hochfrequenzsensoren schalten automatisch das Licht ein, wenn sie im Erfassungsbereich Bewegungen erkennen. Das ist praktisch, wenn man gerade keine Hand frei hat, um einen Lichtschalter zu drücken. Das ist hilfreich für Ältere oder Menschen mit taktilen Einschränkungen.

Der Gira Sensotec sorgt automatisch für mehr Sicherheit bei Dunkelheit. Das Gerät schaltet das Raumlicht gedimmt ein, sobald es eine Bewegung in einem vordefinierten Fernbereich erkennt. Das funktioniert nach dem Prinzip des Dopplereffektes, der gegenüber der herkömmlichen Infraroterfassung einen entscheidenden Vorteil hat: Denn diese kann ab ca. 28 °C eine Person kaum mehr von ihrer Umgebung unterscheiden – Bewegungen werden dann nicht mehr sicher erkannt. Gira Sensotec dagegen arbeitet in diesen Temperaturbereichen zuverlässig.

Neben dem Gira Sensotec gibt es auch den Gira Sensotec LED, der über eine integrierte LED-Orientierungsleuchte verfügt. Das Gerät arbeitet ebenfalls mit Sensortechnik auf Basis des Dopplereffekts: Bei erkannter Bewegung erhellt die integrierte LED-Leuchte die Umgebung dezent und sorgt so für Orientierung im Raum. Um eine Blendwirkung zu vermeiden, lässt sich die Beleuchtungsstärke auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Wird mehr Licht benötigt, kann der Nutzer auch die volle Raumbeleuchtung berührungslos einschalten. Dazu muss er sich dem Gira Sensotec lediglich auf ca. 5 cm nähern und eine Handbewegung machen.

Der Gira Sensotec wird ebenso wie der Gira Sensotec LED wie ein normaler Schalter in einer Höhe von ca. 1,10 m montiert. Im freien Feld deckt die Reichweite eine Fläche von etwa 4 x 6 m ab. Die Empfindlichkeit der Sensoren lässt sich aber genauer einstellen – die Erfassung kann auch in geringerer Distanz erfolgen. Die Geräte eignen sich überall dort, wo automatisches Licht gewünscht wird.

Dabei überzeugen beide Sensoren auch optisch: Sie tragen kaum auf und wirken in ihrem flachen Design auf der Wand überaus elegant und gleichzeitig unauffällig. Beide passen in die Rahmen der Schalterprogramme Gira Standard 55, Gira E2, Gira Event, Gira Esprit, Gira ClassiX und Gira E22 sowie – mit Adapterrahmen – in den Gira Flächenschalter. Mehr Informationen gibt es unter:

http://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/automatische-lichtsteuerung/beruehrungslose-lichtschalter/sensotec.html


Bildunterschriften:

Gira-Sensotec-01
Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED eignen sich überall dort, wo automatisches Licht zur Orientierung gewünscht wird – beispielsweise in Sanitärräumen …

Gira-Sensotec-02
… aber auch in Wohnräumen. Überzeugend ist der optische Auftritt in jeder Raumsituation.

Fotos: Gira

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Presse

TOP