Fachgroßhandel
März 2017
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,

die Gebäudetechnik entwickelt sich stetig weiter, bietet immer mehr Möglichkeiten. Und deshalb ist auch das Angebot von Gira permanent im Wandel. Der Gira X1 hat neue Effizienz in die Automatisierung und Visualisierung von Einfamilienhäusern mit KNX Anlage gebracht - mit einem Geräte-Update wird seine Funktionalität optimiert. Das neue Gira Kompensationsmodul sorgt auch bei HV-LED-Lampen für eine Dimmqualität, wie man sie von konventionellen Leuchtmitteln gewohnt ist. Und ab Juli gibt es im Gira System 3000 neue Optionen zur komfortablen Jalousiesteuerung. Diese und weitere spannende Themen finden Sie in diesem Newsletter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
 
Die Themen im März

Neuer Komfort: Jalousiesteuerung im Gira System 3000 ab Juli 2017
HV-LED-Lampen dimmen ohne Flackern und Nachleuchten: Gira Kompensationsmodul LED
Auf dem neuesten Stand: Geräte-Update für Gira X1
Online-Kontaktaufnahme: Gira Türkommunikations-Konfigurator jetzt mit Fachhändler-Suche
Smart Home mit Style: Gira X1 bei Stylepark
Innovationen live! Gira auf der eltefa in Stuttgart

Neuer Komfort für die Jalousiesteuerung
Jalousiesteuerung im Gira System 3000 ab Juli 2017


 
Ab Juli eröffnen sich im Gira System 3000 neue Möglichkeiten zur komfortablen Jalousiesteuerung. Die neuen Steuerungen zeichnen sich durch eine intuitive Bedienung und einfache Tastenkennzeichnung aus. Drei Varianten stehen zur Wahl.
 
 Mehr

Teilen   

HV-LED-Lampen dimmen ohne Flackern und Nachleuchten
Gira Kompensationsmodul LED


 
In Haushalten und Büros kommen immer mehr HV-LED-Lampen zum Einsatz. Ein Grund dafür ist die Ökodesignrichtlinie: Seit September 2016 dürfen auch Halogenleuchtmittel ab 20 Watt nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Die HV-LED-Lampe hat viele Vorteile: Sie ist effizient und stromsparend. Beim Dimmen macht sie aber oft Probleme. Das neue Gira Kompensationsmodul LED kompensiert diese Schwächen – und sorgt für eine Dimmqualität, wie man sie von konventionellen Lampen gewohnt ist.
 
 Mehr

Teilen   

Auf dem neuesten Stand
Geräte-Update für Gira X1


 
Der neue Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie – und wurde deshalb seit seiner Einführung vor einigen Monaten bereits in vielen Projekten eingesetzt. Ein neues Geräte-Update wurde vor kurzem veröffentlicht. Zudem wurden die Apple und Android Apps überarbeitet.
 
 Zum Geräte-Update

Teilen   

Online-Kontaktaufnahme
Gira Türkommunikations-Konfigurator jetzt mit Fachhändler-Suche


 
Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Online-Werkzeug, das die individuelle Konfiguration von Türsprechanlagen zu einem Vergnügen macht. Von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen, von der einfachen Audio-Anlage über Video-Anlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk: In wenigen Klicks kann die persönliche Wunsch-Konfiguration zusammengestellt werden. Ab sofort ist eine Fachhändler-Suche integriert, so dass bei Interesse direkt der Kontakt für eine Anfrage zu Ihnen hergestellt werden kann.
 
 Zum Gira Türkommunikations-Konfigurator

Teilen   

Smart Home mit Style
Gira X1 bei Stylepark


 
In einem ausführlichen Bericht auf Stylepark werden die Features des neuen Steuerungs- und Visualisierungssystems GIra X1 detailliert vorgestellt. In einem unterhaltsamen Interview erläutert Gira Produktentwickler Martin Gremlica die Hintergründe der Entwicklung. Zudem spricht er über den Trend zur Vereinfachung bei der Smart-Home-Technologie, über Fragen zur Daten- und Einbruchssicherheit sowie über Probleme beim Anschließen eines WLAN-fähigen Wasserkochers an ein Smart Home.
 
 Zum Bericht
 Zum Interview

Teilen   

Innovationen live!
Gira auf der eltefa in Stuttgart


 
Die eltefa, Fachmesse für Elektrotechnik und Elektronik, hat sich in den ungeraden Jahren als größte Landesmesse der Elektrobranche etabliert. Sie ist sowohl auf die privaten als auch auf die gewerblichen Bereiche elektrotechnischer Anwendungen fokussiert. Rund 500 Aussteller präsentieren vom 29. bis 31. März 2017 in der Messe Stuttgart ihre Produktneuheiten und Lösungen aus den Bereichen Gebäudetechnik, Lichttechnik, Energietechnik, Sicherheitstechnik, IT-Infrastruktur und Industrietechnik. Eine besondere Stärke der eltefa ist die Sicherheit von Gebäudesystemtechnik – ein Thema, das sich auch Gira stark auf die Fahnen geschrieben hat. Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand 6C11. An allen Messetagen lädt Gira als Mitglied der Initiative „Elektromarken Starke Partner" jeweils von 8 bis 10 Uhr wieder herzlich zum Meisterfrühstück ein. Die Eintrittskarte zum Meisterfrühstück können Sie im Internet herunterladen und ausdrucken. In Kombination mit dem Messeticket können Sie das Messegelände bereits ab 8 Uhr betreten.
 
 Mehr erfahren
 Zur Eintrittskarte für das Meisterfrühstück

Teilen   


 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Alfred A. Bulitz
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de