FAQ

Rauchmelder

Alarmgeber für Rauchmelder plus / Erkennung Melderausfall beim Rauchmelder plus mit Funk-Modul
Innerhalb welcher Zeit bemerkt der Alarmgeber das Fehlen bzw. den Ausfall der Batterie beim Rauchmelder plus mit Funk-Modul?

Alarmgeber für Rauchmelder plus / Stromaufnahme
Welche Stromaufnahme hat der Alarmgeber für Rauchmelder plus?

Alarmgeber für Rauchmelder plus mit Funk-Modul / Anzahl einlernbarer Rauchmelder
Wieviele Rauchmelder plus mit Funk-Modul können in einen Alarmgeber für Rauchmelder plus mit Funk-Modul eingelernt werden?

Betriebsanzeige Rauchwarnmelder
Blinkt der Leuchtring des Rauchwarnmelder Dual Q im Betriebszustand?

Betriebsanzeige Rauchwarnmelder
Blinkt der Leuchtring des Rauchwarnmelder Basic Q im Betriebszustand?

Bohrlöcher der Montageplatten
Sind die Bohrlöcher der Montageplatten identisch?

Funk-Modul für Rauchmelder modular / Abschalten von Funk-Empfängern
Wie verhalten sich die verschiedenen Funk-Aktoren des Gira Funk-Bussystems in Verbindung mit einem Funk-Modul für den Rauchmelder?

Funk-Modul für Rauchmelder modular / Empfangsverhalten bei Alarm
Wie lange kann sich ein Alarm bei der Übertragung von einem Funk-Modul zu einem weiteren Funk-Modul verzögern (Senden/Empfangen)?

Funk-Modul für Rauchmelder modular und Dual / Einlernen in Funk-Empfänger
Muss jedes Funk-Modul in einen Funk-Empfänger eingelernt werden, wenn mehrere Rauchmelder modular/VdS über Funk-Module miteinander vernetzt sind?

Funk-Modul für Rauchmelder modular und Dual / Löschen eines eingelernten Funk-Hand- oder Wandsenders
Wie kann ein eingelernter Funk-Hand- oder Wandsender aus dem Funk-Modul gelöscht werden?

Funk-Modul für Rauchmelder modular und Dual / Sende- und Empfangsverhalten
Wird bei einem Funk-Modul, das von einem anderen Funk-Modul ein Alarm-Telegramm empfängt, das empfangene Telegramm auch gesendet?

Passen die neuen Funkmodule in den RWM Dual
Können die Funkmodule 234700 mit dem Melder Dual 233202 kombiniert werden?

Rauchmelder (VdS) / Alarmauslösung
Mit wieviel Rauch muss die Rauchkammer des Rauchmelders gefüllt sein, damit dieser einen Alarm auslöst?

Rauchmelder (VdS) / Eignung nach DIN VDE 0833
Entsprechen die Gira Rauchmelder Dual Q und Basic Q der DIN VDE 0833?

Rauchmelder (VdS) / Kurzschluss an Vernetzungsklemmen
Wie verhält sich der Rauchmelder (VdS) bei einem Kurzschluss an den Vernetzungsklemmen?

Rauchmelder (VdS) / Überwachung von Nichtraucherräumen
Ist es möglich, den Rauchmelder (VdS) einzusetzen, um das Rauchen in Nichtraucherräumen zu unterbinden?

Rauchmelder Basic Q und Dual Q / Überwachungsbereich
Welchen Erfassungsbereich hat der Rauchmelder?

Rauchmelder basic VdS / Gehäuse halogenfrei
Ist das Gehäuse des Rauchmelder basic VdS halogenfrei?

Rauchmelder Basik Q und Dual Q / Einsatzorte und Anwendungsbereiche
Für welche Räume bzw. Anwendungsbereiche sind der Rauchmelder Basic Q bzw. Dual Q geeignet?

Rauchmelder Dual Q / Signalisierung eines erforderlichen Batteriewechsels
Bei welcher Batteriespannung signalisiert der Rauchmelder Dual Q, wenn ein Batteriewechsel notwendig ist?

Rauchmelder Dual Q / Einlernen bei der Verwendung des Funk-Moduls
Mehrere Rauchmelder Dual Q mit Funk-Modul lassen sich nicht unter einander einlernen. Was kann die Ursache sein?

Rauchmelder Dual Q / Maximale Leitungslänge bei Vernetzung
Wie lang darf die maximale Leitungslänge bei vernetzten Rauchmeldern sein?

Rauchmelder modular (VdS) / Signalisierung eines Batteriewechsels
Bei welcher Batteriespannung signalisiert der Rauchmelder modular/VdS, dass ein Batteriewechsel notwendig ist?

Rauchmelder modular / Kein Einlernen von Funkmodulen untereinander
Was kann die Ursache dafür sein, wenn sich Funkmodule nicht untereinander einlernen lassen, obwohl sie sich alle im Programmiermodus befinden (LED auf Funkmodul blinkt)?

Rauchmelder modular/VdS / Stummschaltung bei anstehendem Alarm
Wie kann ein ausgelöster Alarm stumm geschaltet werden?

Rauchmelder modular/VdS, Dual /VdS oder Dual Q / Stummschaltung über Funk-, Hand- oder Wandsender
Was passiert, wenn ein Rauchmelder mit Funkmodul bei einem Alarm stumm geschaltet wird und innerhalb der Stummschaltung ein weiterer Alarm auftritt?

Rauchmelder modular/VdS, Dual /VdS oder Dual Q / Verknüpfung des Funk-Moduls mit diversen Aktoren
Kann über den Funk-Controller das Funkmodul des Rauchmelders mit Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren verknüpft werden?

Rauchmelder modular/VdS, Dual/VdS oder Dual Q / Ansteuerung Funk-Empfänger mit Funkmodul
Schalten die Funk-Empfänger nach einer Auslösung durch das Funk-Modul wieder selbsttätig ab, wenn der Alarm beendet ist?

Rauchmelder modular/VdS, Dual/VdS oder Dual Q / Kombinieren von Funk- und Relais-Modul
Ist es möglich, bei den Gira Rauchmeldern Funk- bzw. Relais-Module in einer Vernetzung zu kombinieren?

Rauchmelder modular/VdS, Dual/VdS oder Dual Q mit Funk-Modul / Batteriewechsel
Bleiben die Zuordnungen bei den Gira Rauchmeldern mit Funk-Modul bei einem Batteriewechsel erhalten?

Rauchmelder plus / Handauslösung über Taster bei vernetzten Rauchmeldern
Können bei vernetzten Rauchmeldern plus mit Relaismodul (Bestell-Nr. 0812 00) in die Vernetzungsleitung Taster integriert werden, um von Hand auszulösen?

Rauchmelder plus mit Funkmodul / Statusmeldung zum Alarmgeber
Wie oft meldet der Rauchmelder plus mit Funkmodul (Bestell-Nr. 0496 08) seinen Status an den Alarmgeber (bestell-Nr. 0814 00)?

Rauchmelder plus mit Relais-Modul / Beschaltung der Vernetzungsleitung im Alarmfall
Wie wird die Vernetzungsleitung zwischen den Rauchmeldern im Alarmfall beschaltet?

Rauchmelder plus mit Relaismodul / Verhalten der Binäreingänge bei Vernetzung
Wie verhalten sich die Binäreingänge im Alarmfall, wenn die Rauchmelder miteinander vernetzt sind und an jedem Relaismodul ein Binäreingäng angeschlossen ist?

Unterscheidung Dual Q und Dual VDS
Wie erkenne ich ob ich einen Dual Q oder VDS besitze?

Service

TOP