FAQ

Wie lassen sich innerhalb der ETS 2-Projektierung bestehende Geräte kopieren?

Antwort

Um innerhalb des Bereichs Projektierung in der ETS 2 Geräte zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:

  • Markieren Sie das Gerät, das kopiert werden soll. Das Gerät wird mit blauem Hintergrund dargestellt.
  • Führen Sie den Mauszeiger auf das markierte Gerät und drücken Sie die linke Maustaste.
  • Halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Das Gerät lässt sich so innerhalb des Fensters bewegen.
  • Drücken Sie die STRG-Taste.
  • Führen Sie das Gerät auf den Raum, in den es hinein kopiert werden soll.
  • Lassen Sie die Maus- und die STRG-Taste los. Es öffnet sich ein Fenster Erweitertes Kopieren. Sie können hier mögliche Kopierverfahren* angeben.

Um mehrere Geräte gleichzeitig zu kopieren, markieren Sie diese, indem Sie die STRG-Taste drücken und die einzelnen Geräte mit der Maustaste anklicken. Der Kopiervorgang wird dann wieder wie bei einem einzelnen Gerät durchgeführt.

*Mögliche Kopierverfahren sind:

  • Struktur mitkopieren: Beim Kopieren von Gebäuden und Etagen werden auch alle darunter liegenden Räume kopiert.
  • Geräte mitkopieren: Beim Kopieren von Räumen werden auch die darin enthaltenen Geräte mit kopiert.
  • Gruppenadressen schieben: Alle zugeordneten Kommunikationsobjekte werden in der gleichen Art mit neuen Gruppen verbunden. Ausgenommen hiervon sind die Gruppenadressen, die als Zentralfunktion definiert wurden.
  • Gruppenadressen beibehalten: Alle Gruppenadressen werden unverändert übernommen.
  • Ohne Gruppenadressen: Die Geräte werden kopiert, aber die zugehörigen Kommunikationsobjekte bleiben ohne Gruppenadresse.

Produkt

ETS 2
Artikelnummer: xxxx xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.