FAQ

Trotz ausgewählter USB-Schnittstelle kann der Projektierer nicht auf den Bus zugreifen. Die ETS 3 Professional meldet im Dialog "Laufende Operationen": The USB device could not be found. Was ist zu tun?

Antwort

In der ETS 3 Professional wird im Menü unter Extras/Optionen/Kommunikation lediglich der Name einer Schnittstelle angezeigt. Ob die Schnittstelle wirklich richtig eingestellt ist, kann nur im ETS Connection Manager über die Schaltfläche Schnittstelle konfigurieren überprüft werden.

Sinnvoll ist es, den Namen der Verbindung auch dem Typ der physikalischen Schnittstelle anzupassen. Z.B. Name: COM1 BCU 1 und Schnittstelle: RS.232 Standard. Bei RS 232 und IP (EIBlib/IP) sollte der Kommunikationsparameter COM 1- COM 8 ebenfalls mit der COM Schnittstelle am Rechner abgeglichen werden.

Im Bild ist der Fall einer inkorrekten Einstellung gezeigt. 

Produkt

xxxxxx
Artikelnummer: xxxxxx

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.