Energie sparen mit konventioneller Installation und Funk-Bussystem
Schon mit verhältnismäßig einfachen Mitteln lässt sich bei einer gleichzeitigen
Steigerung des Wohnkomforts einiges an Energie einsparen. Ein Automatikschalter
zum Beispiel ist schnell installiert und beleuchtet Räume und Garten nur dann, wenn
auch tatsächlich jemand anwesend ist. Der Lichtschalter muss dann nicht mehr
betätigt werden. Alles funktioniert automatisch - praktisch vor allem dann, wenn
gerade keine freie Hand verfügbar ist.
Bedarfsgerecht heizen
Er spart Energie, weil er die Räume nur dann beheizt, wenn es sinnvoll ist. Der Raumtemperatur-Regler mit integrierter Zeitschalt uhr sendet Signale an einen thermischen Stellantrieb, der das Heizungs ventil entsprechend betätigt. So kann z.B. im Bad die Heizung automatisch eine halbe Stunde vor dem Aufstehen eingeschaltet werden – und muss nicht die ganze Nacht anbleiben, damit es morgens warm ist. Die Funktion lässt sich auch im Funk-Bussystem schnell und einfach nachrüsten.

Gira Funk-Raumtemperatur-Sensor
Preis inkl. Funk-Motor-Stellantrieb ab 374,- EUR
Preis inkl. Funk-Motor-Stellantrieb ab 374,- EUR
Im Sommer Räume kühl halten
Per Tastendruck werden die Uhrzeiten festgelegt, zu denen Ihre Jalousien bewegt werden sollen – auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Im Winter berücksichtigt dabei das integrierte Astroprogramm die un terschiedlichen Sonnenauf- und -untergangszeiten im Laufe des Jahres. Per Sensorauswertung reagiert die Jalousiesteuerung auf Sonneneinstrahlung und fährt die Jalousie herunter. Dadurch heizen sich die Räume im Sommer nicht so stark auf, der Energieaufwand für die Klimatisierung wird gesenkt.

Gira Elektronische Jalousiesteuerung
ab 128,– EUR
ab 128,– EUR
Für Innen: Licht genau dann, wenn es benötigt wird
Licht wird nur dann gebraucht, wenn der Raum genutzt wird. Muss dafür jedes Mal der Schalter betätigt werden, bleibt es oft an. Der Automatik schalter erledigt diese Arbeit ganz von selbst. Er schaltet das Licht ein, wenn jemand den Raum betritt und schaltet es aus, sobald keine Bewe gung mehr verzeichnet wird. Auch die Umgebungshelligkeit erkennt der intelligente Schalter, so dass bei ausreichender Helligkeit keine Beleuchtung erfolgt.

Gira Automatikschalter
ab 115,– EUR
ab 115,– EUR
Für Außen: Licht genau dann, wenn es benötigt wird
Auch die Außenbeleuchtung muss nicht permanent eingeschaltet sein. Der Tectiv 220° überwacht das Grundstück und schaltet bei einer Bewegung sofort die Außenbeleuchtung an. Seine dreistufige Linse verfügt über ein exzellentes Erfassungverhalten im Nah-, Mittel- und Fernbereich und über einen Spiegel zur Rückfeldüberwachung. Empfindlichkeit, Einschaltdauer und Helligkeitswert werden ohne Werkzeug über Regler eingestellt.

Gira Tectiv 220°
ab 135,– EUR
ab 135,– EUR
Weniger Strom verbrauchen, Leuchtmittel schonen
Sie können sich auf der Stromrechnung durchaus bemerkbar machen: Dimmer. Die Beleuchtung wird harmonisch an Ihre Bedürfnisse angepasst, beispielsweise durch abgedunkeltes Licht beim Fernsehen, und die Leuchtmittel verbrauchen im gedimmten Zustand weniger Strom. Kostengünstiger Zusatzeffekt: Die Leuchten werden durch die verringerte Spannung geschont und halten deutlich länger.

Gira Touchdimmer
ab 170,– EUR
ab 170,– EUR
Gezielte Schaltung aller Verbraucher
Eine Funktion zur zentralen Abschaltung ausgewählter Verbraucher kann mit dem Funk-Bussystem leicht nachgerüstet werden, spart Energie und ist komfortabel. Die Stehlampe, die Leuchten im Wohnzimmerschrank, zusätzlich Fernseher und Stereoanlage – ein Tastendruck z. B. wenn Sie zu Bett gehen und alle Verbraucher sind aus. Eine perfekte Funktion auch für Standby-Geräte, denn diese so genannten „stillen Verbraucher“ werden dann über Nacht ebenfalls von der Stromleitung getrennt.

Gira Funk Wandsender 1fach,
Funk-Empfänger und -Aktoren für die entsprechenden Stromkreise
ca. 700,– EUR
Funk-Empfänger und -Aktoren für die entsprechenden Stromkreise
ca. 700,– EUR