Loewe TV

Neben der Steuerung der KNX/EIB Systems mit den Gira Steuerzentralen wie dem Gira Control 19 Client oder dem SmartSensor, ist die Bedienung des Gira HomeServers 3 auch per TV möglich – mit den komfortablen Home-Entertainment- Systemen von Loewe. Die Anbindung des Gira HomeServers 3 an das TV-Gerät erfolgt über eine kleine schwarze Box, dem HS-TV-Gateway. Es wandelt die IP-Daten des HomeServers in RD232-Signale um. Danach können die KNX/EIB-Funktionen mit der Loewe-Fernbedienung gesteuert werden.

Haussteuerung

Beispiel: Steuerung über das Menü

Szenen oder Steuerungsfunktionen für das Gebäude, die im Gira HomeServer 3 einprogrammiert wurden, lassen sich über das komfortable On-Screen-Display eines Loewe TV-Gerätes abrufen und bedienen. Die aktuellen Werte z.B. für die Steuerung von Licht, Jalousie oder Heizung werden auf dem Display innerhalb eines Menüs angezeigt. Mittels der Loewe Fernbedienung können nun die zur Verfügung stehenden Funktionen angesteuert werden. So lassen sich Lichtszenen einfach abrufen oder einzelne Dimmwerte verändern. Die Heizung lässt sich zur Regulierung der Temperatur um einige Grade hoch- oder herunterstellen. Bis zu zehn Menüpunkte sind bei diesem On-Screen-Display abrufbar. Diese verfügen über jeweils max. zehn Unterfunktionen, die zur Steuerung eingesetzt werden können. Das gewährleistet eine einfache Bedienung.

Messaging

Beispiel: Warnung auf dem Bildschirm

Das KNX/EIB System macht ein Gebäude sicherer. Mit dem Gira HomeServer 3 lassen sich Bewegungsmelder, Rauchmelder, Glasbruch- und Windsensoren sowie viele andere sicherheitsrelevante Geräte intelligent miteinander vernetzen. Registriert das System Unregelmäßigkeiten oder Gefahren, leitet es automatisch Gegenmaßnahmen ein, indem es z.B. Geräte abschaltet. Zusätzlich benachrichtigt es die Bewohner mit der Messaging-Funktion. Ist die Heizung einmal ausgefallen, meldet der Rauchmelder im Keller Alarm oder hat die Waschmaschine Wasser verloren, meldet das System diese Störung an das Loewe TV-Gerät weiter. Auf dem On-Screen-Display erscheint dann die entsprechende Nachricht. Wenn gewünscht, können auch Warnungen angezeigt werden, die dann vom Hausherr bestätigt werden müssen. Etwa dann, wenn z.B. der Bewegungsmelder im Garten eine Bewegung erkennt und fragt, ob die Rollladen hochgefahren werden sollen.

Türkommunikation

Beispiel: Picture-in-Picture-Übertragung des Kamerabildes der Gira Türstation auf dem Bildschirm mit der Option, die Tür zu öffnen

Das Elfmeterschießen beim Fußballspiel oder der entscheidende Schlüsselsatz im Film – es gibt Momente, da will man nicht aufstehen müssen, wenn es an der Tür klingelt. Die Lösung bietet auch in diesem Fall die Symbiose eines KNX/EIB Systems mit dem Loewe TV. Sind zusätzlich zum System eine Gira Türsprechanlage mit Videokamera und ein Gira TV-Gateway aus dem Türkommunikations-System installiert, muss der Hausherr keine Sekunde des spannenden Spiels oder Films verpassen. Per Picture-in-Picture-Funktion erscheint bei einem Klingelsignal die Übertragung der Videokamera über dem laufenden Fernsehbild. Mittels Fernbedienung kann dann die Tür einfach geöffnet werden. Die Anbindung des Klingelns und der Türöffnung wird dabei parallel zum Türkommunikations-System auch über das KNX/EIB System mittels entsprechender Geräte aufgebaut.

Systemaufbau

Die Anbindung des HomeServers an den Loewe TV wird mit einer kleinen schwarzen Box realisiert, dem HS-TV-Gateway. Es wandelt die IP-Daten vom Gira Home Server 3 mittels einer integrierten Umwandlungssoftware in RS232-Signale um und sendet sie an das TV-Gerät weiter. Von dort aus kann dann mit der Loewe-Fernbedienung die Steuerung erfolgen. Dieser Weg funktioniert übrigens auch umgekehrt. Ist z.B. an der Eingangstür zur Wohnung ein Gira Tastsensor mit Zentral-Aus-Schaltung installiert, so wird mit einem Tastendruck neben den anderen integrierten Verbrauchern auch das TV-Gerät von Loewe ausgeschaltet.

Zur Konfiguration des HS-TV-Gateway wird ein Konfigurationstool benötigt, welches von der Webseite des Ingenieurbüros IISN heruntergeladen werden kann. Die Konfiguration erfolgt dann in Verbindung mit dem HomeServer, damit die Kommunikationsobjekte aus dem KO-Gateway ausgelesen werden können.

Produktvertrieb HS-TV-Gateway/Download Konfigurationstool


Leistungsumfang HS-TV-Gateway

TV-Funktionen
An/Aus
An/Aus Status
Volume absolut
Volume relativ
Gebäudefunktionen (max. 100)
Schalten
Dimmen
Wert (anzeigen)
Wert (änderbar)
Jalousie
RTR
Szenen abrufen
Meldungen (max. 20)
Info
Meldung
PIP-Meldung

Systemvoraussetzungen

Das HS-TV-Gateway ist nur mit einem Loewe TV und einem Gira HomeServer 3 einsetzbar.

HS-TV-Gateway
  • Gira HomeServer
  • Loewe TV-Gerät mit L27xx Chassis
  • Freie RS232 Schnittstelle am TV-Gerät
Konfigurationssoftware
  • Windows XP SP2, Vista
  • dotNet 3.5
  • Platzbedarf ca. 2,5 MB
TOP