Komfortinstallation für zu Hause

Mehr Komfort durch Gebäudetechnik, die alltägliche Aufgaben übernimmt, mehr Sicherheit durch intelligente Lösungen für innen und außen, mehr Wirtschaftlichkeit durch Anpassung des Energieverbrauchs an den Bedarf: Die Komfortinstallation von Gira hebt das Ausstattungsniveau in Sachen Gebäudetechnik und Lebensqualität noch einmal deutlich an und entspricht den Vorgaben und Ausstattungswerten der HEA für energieeffiziente Elektroinstallationen.

Checkliste "Gira Planungshilfe für zu Hause"
Gira Ausstattungsempfehlungen (PDF)
Ausstattungswerte der HEA (PDF)

Gira Automatikschalter 2

Licht automatisch bei Bedarf ein- und ausschalten: Automatisch gesteuertes Licht ist komfortabel, sicher und energiesparend. In Kombination mit einem Dimm-Einsatz sorgt der Gira Automatikschalter 2 für zusätzlichen Lichtkomfort: Bei Betreten eines Raums steigt die Helligkeit gleichmäßig auf das gewünschte Niveau an und wird bei Verlassen des Raums langsam wieder abgesenkt. Für den Urlaub oder andere Zeiten der Abwesenheit kann eine Anwesenheitssimulation aktiviert werden. Das schreckt ungebetene Besucher ab.
Mehr

ab 74,00 EUR

Gira Bewegungsmelder Tectiv 220°

Automatische Lichtsteuerung für den Außen­bereich: Der Gira Bewegungsmelder Tectiv 220° überwacht das Grundstück und schaltet bei einer Bewegung sofort die Außenbeleuchtung an. Wind- und wettergeschützt unter einer wasser­dichten Kuppel sorgt er tagein, tagaus für mehr Sicherheit. Ohne jedes Mal einen Schalter betätigen zu müssen, wird bei Dunkelheit jedem Gast sicher der Weg beleuchtet; un­erwünschte Besucher hingegen lassen sich häufig bereits durch das Licht abschrecken.
Mehr

ab 155,89 EUR

Gira Sensotec

Automatisch mehr Sicherheit und Orientierung bei Dunkelheit: Der Gira Sensotec schaltet die Raumbeleuchtung gedimmt ein, sobald eine Bewegung in einem Fernbereich von bis zu ca. 6 m erkannt wird. Dazu wird eine hoch moderne Sensortechnologie verwendet, die auch bei hohen Temperaturen äußerst präzise funktioniert. Wenn mehr Helligkeit gewünscht wird, kann die Beleuchtung mit einer Bewegung in ca. 5 cm Nähe ungedimmt eingeschaltet werden.
Mehr

ab 174,09 EUR

Gira Sensotec LED

Der Gira Sensotec LED besitzt zusätzlich eine integrierte Orientierungsleuchte, die bei Bewegungserkennung im Fernbereich den Raum dezent erhellt. Bei Bedarf kann die Raumbeleuchtung mit einer Bewegung im Nahfeld ungedimmt eingeschaltet werden. Die Kombination dieser Funktionen spart Einbauraum und reduziert Einbau- und Gerätekosten. Der Gira Sensotec LED eignet sich besonders überall dort, wo zur ersten Orientierung im Dunkeln eine dezente Beleuchtung ausreicht.
Mehr

ab 195,51 EUR

Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Bessere Orientierung durch dezente Lichtakzente. Diese Gira SCHUKO-Steckdose besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung am Boden, ohne zu blenden. Ein integrierter Dämmerungssensor schaltet die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch ein und bei ausreichender Helligkeit wieder aus.
Mehr

ab 59,90 EUR

Gira Touchdimmer

Für jede Situation direkt die richtige Helligkeit einstellen: Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen, denn er arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik. Die gewünschte Helligkeitsstufe lässt sich dabei direkt einstellen. Es muss nur die entsprechende LED berührt werden. Zusätzlich gibt ein feines akustisches Signal ein Feedback zur Bedienung.
Mehr

ab 206,70 EUR

Gira Jalousie-Steuertaster

Jalousien ohne Kraft­aufwand bedienen: Mit dem Gira Jalousie-Steuertaster lässt sich in Kombination mit einem elektrischen Antrieb das tägliche Auf und Ab von Jalousien, Rollläden oder Markisen ganz bequem per Taster regeln.
Mehr

ab 181,08 EUR

Gira Elektronische Jalousiesteuerung easy

Mit der Gira Elektronischen Jalousiesteuerung easy werden ­Jalousien und vergleichbare Licht- und Sichtschutzprodukte ganz automatisch herauf- und herabgefahren. Sind die Uhrzeiten einprogrammiert, bewegen sich die Jalousien pünktlich von allein. Eine menügeführte Bedienung macht die Programmierung einfach. Gespeichert werden können eine Auf- und eine Abfahrtszeit für werktags und für das Wochenende. Eine manuelle Bedienung und Abschaltung der Automatik ist selbstverständlich jederzeit möglich.
Mehr

ab 155,96 EUR

Gira Hygrostat

Angenehmes und gesundes Raumklima schaffen: Der Gira Hygrostat reguliert die Luftfeuchtigkeit in Räumen. Indem er dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit entgegenwirkt, hilft er schädlicher Schimmelbildung vorzubeugen. Interne Sensoren erfassen den Feuchtegehalt und die Temperatur im Raum. Übersteigt die Luftfeuchtigkeit einen Sollwert, schaltet der Gira Hygrostat einen extern angeschlossenen Ventilator ein.
Mehr

ab 247,25 EUR

Gira Raumluft-Sensor CO₂

Mehr Wohlbefinden durch bessere Raumluft: Der Gira Raumluft-Sensor CO2 überwacht den Kohlendioxid-Gehalt der Luft. Ist die Luft noch frisch, wird dies über eine grün leuchtende LED signalisiert. Überschreitet die CO2-Konzentration dagegen einen festgelegten Grenzwert, ab dem Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden negativ beeinflusst werden, leuchtet die LED rot auf. Wird der Gira Raumluft-Sensor CO2 mit einem Lüfter oder einem motorbetriebenen Fenster gekoppelt, lassen sich Räume ganz einfach bedarfsabhängig und energieeffizient lüften.
Mehr

ab 358,12 EUR

Gira Raumtemperatur-Regler mit Ein-/Ausschalter

Temperatur für jeden Raum einfach einstellen: Mit dem Gira Raumtemperatur-Regler mit Ein-/Ausschalter wird jeder Raum bedarfsgerecht geheizt, da die gewünschte Temperatur schnell und komfortabel zwischen 5°C und 30°C eingestellt werden kann. Wenn in einem Raum keine Heizung benötigt wird, lässt sie sich über den Regler einfach ausschalten.
Mehr

ab 96,20 EUR

Gira Zeitschaltuhr

Zeitgesteuert schalten und Anwesenheit simulieren: Leuchten, die täglich zur gleichen Zeit ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen, aber auch die Weckmusik am Morgen, die UV-Beleuchtung für die Pflanzen oder der Springbrunnen: Das lässt sich über die Elektronische Zeitschaltuhr alles automatisch steuern. Bei Abwesenheit kann durch automatische Lichtschaltung die Anwesenheit simuliert werden.
Mehr

ab 232,00 EUR

Revox Multiroom System

Musiksteuerung in jedem Raum: Für das Revox Multiroom System bietet Gira in Kooperation mit der Firma Revox die Bedieneinheit M218 und die Displayeinheit M217 an, die in den Gira Schalterprogrammen an der Wand installiert werden. Mithilfe dieser Steuergeräte lässt sich das Revox Multiroom System von jedem Raum aus bedienen. Zusätzlich bleibt ein einheitliches Erscheinungsbild mit der übrigen Elektroinstallation gewahrt.
Mehr

ab 701,59 EUR

Gira Radio RDS

Musik und Nachrichten einfach aus der Wand: Das Gira Radio RDS sitzt einfach in der Wand – genau wie Lichtschalter und Steckdosen. Es lässt sich durch leichte Berührung einfach und intuitiv steuern. Das brillante Display zeigt Sendername, Frequenz und Uhrzeit an. Mit seinem hochwertigen Lautsprecher bietet das Gira Radio RDS einen reinen Klang – sogar in exzellenter Stereoqualität, bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers.
Mehr

ab 184,90 EUR

Gira Dockingstation

Die Gira Dockingstation erlaubt die Anbindung externer Musikquellen an das Gira Radio RDS oder eine Stereoanlage. Die Musikübertragung funktioniert kabellos via Bluetooth, so dass mobile Endgeräte nicht aufgesteckt werden müssen. Dieser Übertragungsweg ermöglicht auch die Musikeinspeisung von Quellen wie Laptops. Die Gira Dockingstation lässt sich zudem als fest installiertes Ladegerät nutzen. Über drei Wechselaufsätze lassen sich verschiedenste Smartphones und MP3-Player zum Aufladen anschließen.
Mehr

ab 66,62 EUR

Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik

Der richtige Anschluss für jedes System: Das Sortiment der Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik bietet Schnittstellen für alle gängigen Anwendungen in den Bereichen Multimedia und Netzwerk – passend zum Schalterprogramm. Alle Einsätze besitzen einen abnehmbaren Montagerahmen, der ohne Schrauben montiert wird. Der Montagerahmen ist für viele der Einsätze mit Multimedia-Schnittstelle zusätzlich als Variante mit Klappdeckel in unterschiedlichen Farben und Materialien erhältlich.
Mehr

Preisangabe produktabhängig

Gira USB-Spannungsversorgung

Mobile Geräte ohne Netzteil aufladen:  Dank der Gira USB-Spannungsversorgung ist es möglich, alle mobilen Geräte zu laden, auch wenn das Netzteil nicht zur Hand ist. Das Netzteil kann sogar in der Tasche bleiben, damit es für unterwegs nicht vergessen wird. Mit zwei Steckplätzen ­ermöglicht der Schaltereinsatz doppelten Ladekomfort ohne zusätzliches Ladegerät.
Mehr

ab 72,28 EUR

Gira Rauchwarnmelder Dual Q

Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q schafft gleich doppelt Sicherheit. Mit zwei Erkennungsverfahren bemerkt er sowohl Rauch- als auch Hitzeentwicklung im Raum und warnt, bevor es gefährlich wird. Die optische Raucherkennung kann vorübergehend deaktiviert werden. Dadurch lässt er sich auch in Räumen wie Küche und Bad zuverlässig einsetzen. Sind alle installierten Rauchwarnmelder per Funk oder Kabel vernetzt, alarmiert z.B. auch das Gerät im Schlafzimmer, wenn es im Treppenhaus brennt.
Mehr

ab 59,37 EUR

Gira KeylessIn Codetastatur

Türöffnen per Code: Die Gira KeylessIn Codetastatur öffnet die Tür nach Eingabe der persönlichen Zahlenkombination. Bereits eine drucklose Betätigung wird als Tastendruck erkannt und mit einem akustischen Signal quittiert. Diese kapazitive Technik ermöglicht einen verschleißfreien Betrieb und sorgt damit für mehr Sicherheit. Die Tasten werden geschont, keine Abnutzung ist zu erkennen. So lassen sie keine Rückschlüsse auf die häufige Verwendung bestimmter Zahlenkombinationen zu.
Mehr

ab 303,60 EUR

Planungshilfe Gira für zu Hause

TOP