Barrierefreie Lösungen für zu Hause

Heute schon an morgen denken – denn auch im Alter möchten wir möglichst lange und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Wir sollten uns also rechtzeitig darum kümmern, Wohnsituationen zu schaffen, die barrierefreie Lösungen beinhalten. Viele ­Produkte und Systeme der Gira Gebäudetechnik integrieren Assistenzfunktionen. Sie bieten mehr Komfort und Lebensqualität, indem sie alltägliche Aufgaben erleichtern und abnehmen. Gleichzeitig erhöhen sie die Sicherheit im eigenen Zuhause.

Gira Steckdose kombiniert mit Zeitschalter

Stromversorgung für eine bestimmte Zeit: Die Gira Steckdose kombiniert mit dem Gira Zeitschalter versorgt die Kaffee­maschine und andere Verbraucher, von denen eine Gefahr aus­gehen kann, nur für eine bestimmte Zeit mit Strom und schaltet sie danach ab. Dank des großen Drehreglers lässt sich die Zeitschaltuhr so einfach bedienen wie eine Eieruhr.

ab 81,73 EUR

Gira Steckdose kombiniert mit Gira Automatikschalter 2

Keine Anwesenheit, kein Strom, keine Gefahr: Man geht aus dem Raum – und lässt ein Gerät an. Das kostet unnötig Strom und kann auch gefährlich sein, wenn es sich bei dem Gerät z.B. um ein ­Bügeleisen handelt. Mit der Gira Steckdose in ­Kombination mit einem Gira Automatikschalter 2 kann so etwas nicht mehr geschehen. Das eingesteckte Gerät wird beim Betreten des Raumes ein- und beim Verlassen des Raumes nach einer festgelegten Zeit wieder ausgeschaltet.
Mehr

ab 175,00 EUR

Gira Schalter mit abtastbarem Symbol

Fühlen, ob das Licht an ist: Neben den üblichen Gira Schaltern gibt es auch Wipp­schal­ter und Wipptaster mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür. Sie erleichtern Menschen mit ­vermindertem Sehvermögen und blinden Menschen das Wohnen. Zusätzlich kann ein Akustikelement eingesetzt werden. Dann ist nicht mehr nur das Klingeln und Türöffnen deutlich zu hören, sondern auch das Einschalten des Lichts. Beim Ausschalten dagegen ertönt kein akustisches Signal. So lässt sich sicher unterscheiden, ob das Licht gerade ein- oder ausgeschaltet wird.
Mehr

ab 19,87 EUR

Gira Schalterprogramme in kontrastreichem Design

Lichtschalter besser erkennen: Lichtschalter müssen auch bei schlechten Lichtverhältnis­sen für Menschen mit verminderter Sehfähigkeit gut erkennbar sein. Wippschalter mit farbigen, kontrastreichen Rahmen vereinfachen die Bedienung. Die modular aufgebauten Gira Schalterprogramme bieten mit unterschiedlichen Materialien und Farben viele Kombinationsmöglichkeiten. Gira hat auch beleuchtete Schalter / Taster, die besser wahrgenommen werden können.
Mehr

ab 13,66 EUR

Gira Notrufset

Hilfe rufen, wenn es erforderlich ist: Das Gira Notrufset besteht aus Rufmodul, Zugtaster, Abstelltaster sowie Netzteil und stellt sicher, dass ein hilfsbedürftiger Mensch im Ereignisfall seine Mitbewohner alarmieren kann. Durch einen Zugtaster wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst, der erst durch den Abstelltaster, der sich im selben Raum befindet, wieder abgestellt werden kann. Auf Wunsch kann auch in einem weiteren Raum Alarm ausgelöst werden. Das Gira Notrufset gibt es auch mit Funk-Übertragung als Gira Notrufset Funk.
Mehr

ab 298,48 EUR

Planungshilfe Gira für zu Hause

TOP