Beck Elektrotechnik GmbH
Nürnberger Straße 109
97076 Würzburg
+49(0)931-20050
www.beck-elektrotechnik.de
eaw@beck-elektrotechnik.de

Der Showroom in Form eines kleinen Hauses im Verkaufsraum der Würzburger Firma Beck Elektrotechnik entführt die Besucher in ein wohnliches Ambiente, gespickt mit intelligenten Lösungen modernster Gira Gebäudetechnik und mit Revox Multimedia vom Feinsten. Wie einfach komfortables und sicheres Wohnen ist – außerdem mit großem Potenzial zum Energiesparen –, lässt sich hier live erleben und ausprobieren. Kompetente Ansprechpartner erklären gern die praktischen Funktionen und entwickeln auf Wunsch individuelle Wohnkonzepte.

Highlight des Showrooms ist die LED-Decke, die den Raum dank verschiedener Szenen in farbiges Licht taucht. Diese Lichtszenen sind eingebunden in das Gira KNX/EIB System, das wie ein Nervensystem alle elektrischen Komponenten im Haus miteinander verbindet. Das Gehirn dahinter ist der Gira HomeServer. Auf Knopfdruck lassen sich so vorprogrammierte Szenen abrufen – bei der Szene „Fernsehen“ werden beispielsweise die Jalousien geschlossen, das TV-Gerät fährt aus dem Sideboard und schaltet sich an, die LED-Decke färbt sich zartblau. Die Effektstrahler in Richtung Fernseher sind gedimmt, am Sofa sorgen sie für dezentes Licht. Aktiviert werden die Szenen über Gira Tastsensoren oder das Gira InfoTerminal Touch.

Viele intelligente Funktionen können die Besucher im Showroom unmittelbar testen. Ob die Fenster offen oder geschlossen sind, registrieren entsprechende Fensterkontakte. Sind die Fenster länger als 10 Minuten geöffnet, schaltet sich automatisch die Heizung aus. An die verantwortlichen Mitarbeiter wird zudem mobil aufs Handy die Nachricht gegeben, dass das Fenster geöffnet ist.

Für klanglichen Komfort sorgen die Komponenten des Audiospezialisten Revox. Das Herz der Multiroomanlage ist der M51, der alle Audio- und Videoquellen zentral steuert – für mehr Komfort und Bedienqualität. Weiße Lederlautsprecher – passend zum Sofa – und Lautsprecher mit Hochglanz-Glasfronten integrieren sich perfekt ins wohnliche Ambiente.

Um in den Showroom zu gelangen, wurde am Eingang die Gira Türstation Keyless In Fingerprint angebracht. Dank ihr ist lästiges Schlüsselsuchen passé und nur befugte Mitarbeiter können den Besuchern die Tür öffnen: Das Gerät nutzt den Fingerabdruck als Zugangs-Code. In der Türstation ist zudem eine Kamera integriert, so dass im Inneren auf dem Gira VideoTerminal zu sehen ist, wer vor der Tür steht. Auch auf dem Fernseher wird dieses Bild ausgegeben: Die Türkommunikation ist mit dem Loewe-Gerät gekoppelt, so dass auf dem Bildschirm die Aufnahme der Kamera erscheint, die Tür lässt sich dann bequem mit der Fernsehbedienung öffnen.

Die intelligente Haustechnik ist aber nicht nur zu Vorführzwecken im Showroom, sondern im ganzen Firmengebäude installiert. Das Revox MultiroomSystem versorgt über zentrale Audioquellen die angeschlossenen Räume unabhängig voneinander mit Musik. Bedient wird über Revox Bedieneinheiten im Gira Schalterdesign. Außerdem ist die Heizung entsprechend der Öffnungs- und Arbeitszeiten vorprogrammiert und die Jalousien fahren am Abend automatisch herunter. Gesteuert wird die gesamte Gebäudetechnik über den Gira HomeServer, bedient über das InfoTerminal Touch oder mobil über den PC oder das Handy.

Weitere Ausstellungen

TOP