Gira Revox Studio Münster
Raumfabrik Münster/Osnabrück GmbH & Co. KG
Sven Schöpker
Hafenweg 24 a – am Kreativkai
48155 Münster
Tel +49(0)800 200 83 84
Fax +49(0)800 200 83 84
www.raumfabrik-ms.de
forum@raumfabrik-ms.de




Zur Raumfabrik Münster/Osnabrück haben sich 10 Meisterbetriebe zusammengetan, die spezialisiert sind auf die hochwertige Modernisierung und Ausstattung von Gebäuden. Gemeinsam präsentieren sie in einem inspirierenden Showroom am Stadthafen Münster ganz individuelle Wohnlösungen – mit Gespür für Design und Funktionalität. In diesem Ambiente erwacht auch moderne Gebäudetechnik von Gira zum Leben und Revox Audiosysteme laden zum audiophilen Genuss ein.
Bereits 1996 hatten die Handwerksbetriebe erkannt, dass sie sich mit ihrem Know-How perfekt ergänzen. Aus dieser losen Kooperation ist 2004 die Raumfabrik als eigenständiges Unternehmen hervorgegangen. Ziel ist das Angebot verschiedenster Dienstleitungen rund um Neubau und Sanierung aus einer Hand: Bauunternehmer, Innenarchitekten, Zimmermann, Tischlerei, Planer für Elektro, Heizung, Sanitär und Licht, Maler, Ofensetzer, Fliesenleger, Steinmetz und eben Spezialisten für Audio, Video und Multimedia sind jetzt unter einem Dach versammelt. Damit erhält der Kunde eine übergreifende Planung und Beratung, Innenarchitektur wird gekoppelt mit dem Spezialwissen der Gewerke.
Der Showroom am Kreativkai 24 ist als gemeinsame Präsentationsbühne entstanden. „In unseren Wohnwelten zeigen wir, dass hier Handwerker arbeiten, die nicht Lösungen von der Stange anbieten, sondern individuell auf Kundenwünsche und -ideen eingehen“, erklärt Sven Schöpker, Geschäftsführer der Raumfabrik. „Außerdem werden so viele Produkte und Anwendungen emotional erlebbar. Gerade moderne Gebäudetechnik zeige ich am liebsten im echten Wohnambiente und in Funktion. So verstehen die Kunden am besten, welches Potenzial zur Steigerung von Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz sich bietet.“
Mit der Premiummarke Gira hat sich die Raumfabrik den passenden Partner für intelligente Gebäudetechnik ins Boot geholt, geplant wird sie vom Systemintegrator William Vent. Für die Lichtplanung und Hausgerätetechnik ist Lui Westers von der Elektro Elfrich GmbH zuständig. Im Showroom sind via KNX/EIB System verschiedene Komponenten, wie Leuchten oder Jalousien vernetzt, der Gira HomeServer ist das „Gehirn“ der Anlage. Über verschiedene Bedienpanels von Gira, aber auch übers iPhone, den iPod Touch oder übers iPad lassen sich bequem verschiedene Lichtszenen abrufen. Die Steuerung ist zudem möglich über eine individuelle Grundrissvisualisierung am Rechner. Besonderes Highlight: Innerhalb der Ausstellung gibt es eine Haustür mit Gira Keyless In. Kommt der Kunde mit dem dazugehörigen Transponder zur Tür, öffnet diese automatisch, das Licht geht an und der gewünschte Radiosender spielt. An der Tür lässt sich dann auch über einen Zentralschalter Licht und Musik komplett ausschalten – praktisch, wenn man das Haus verlässt. Ein anderer Schalter im Showroom meldet Brand oder Einbruch: Wird dieser betätigt, ruft der Gira HomeServer auf einer definierten Handynummer an und schlägt Alarm.
Mit seinen cleveren Entertainment-Lösungen passt der Audiospezialist Revox bestens zur Raumfabrik. So integrieren sich elegante Lederlautsprecher passend zum Sofa ins Ambiente und die Bass-Box verwandelt sich in ein Sitzmöbel. Höchste Klangqualität steht immer an erster Stelle. Konzertfeeling pur garantiert das Surround-System von Revox, mit dem eine Wohnszene ausgestattet ist. Ein Multiroom System von Revox versorgt den gesamten Showroom mit Musik. Zentrale Medien-Quelle sind der M100 oder der M51, die modular aufgebaut sind und nicht nur CD- und DVD-Player, SAT-Receiver und Internet-Radio integrieren, sondern auch Festplatten- und iPod-Inhalte abspielen. Zugleich können die Geräte zum Herz des Multiroom Systems werden, mit dem sich bis zu 32 Räume mit Musik in bester Audioqualität versorgen lassen. Im Showroom bedient der Besucher das System über Revox Wandbedieneinheiten im Gira Schalterdesign. Für die perfekte Beratung und Planung zu allen Fragen rund ums Home-Entertainment sorgt Sebastian Schwarte mit seinem Team von der Auditorium GmbH.