Gira Revox Studio Hannover
Stephan Macke GmbH
Burgwedeler Straße 23
30916 Isernhagen
Tel.: +49(0)511-73 61 04
Fax: +49(0)511-72 39 57
www.licht-und-wasser.de
info@licht-und-wasser.de




Licht und Wasser, Musik und Haustechnik – in Hannover Isernhagen ist ein Gira Revox Studio entstanden, das fast alle Sinne anspricht: Die Stephan Macke GmbH hat ihren „Licht & Wasser“ Showroom zu einem Erlebnisraum erweitert mit intelligenten Lösungen zum Ausprobieren rund um die Gebäudetechnik von Gira und mit hochwertigen Revox Audiokomponenten zum Genießen. So können Besucher jetzt nicht nur in Licht- und Badwelten eintauchen, sondern auch Unterhaltungselektronik und Haustechnik in wohnlichem Ambiente testen.
Als Stephan Macke 1982 sein Unternehmen gründete, war dieses auf Heizung und Sanitär spezialisiert. Um verschiedene Lichtinszenierungen und Leuchten sowie Badeinrichtung und Armaturen zu präsentieren, baute er später einen Showroom unter dem Motto „Licht und Wasser“. „1993 habe ich mich entschlossen, einen Elektromeister einzustellen,“ berichtet Stephan Macke, „ so dass wir seitdem einen Komplettservice aus einer Hand anbieten können.“ Martin Weber, der Leiter des kontinuierlich gewachsenen Elektrobereichs, fasziniert insbesondere das Thema Gebäudeautomation, bei Gira hat er sich zum System-Integrator fortgebildet. Da sich komplexe Themen wie ein KNX/EIB System nur schwer mit Worten erklären lassen, entschlossen sich Macke und Weber zum Ausbau ihres Showrooms zu einem Gira Revox Studio.
Heute haben Bauherren und Architekten im Großraum Hannover hier die Gelegenheit, sich umfassend zu Themen rund ums „intelligente Haus“ und zum Multiroom System zu informieren. „Das Highlight ist aber, dass sie alles auch gleich anfassen und ausprobieren können“, freut sich Martin Weber, „nur so können sich die Kunden ein umfassendes Bild von dem machen, was möglich ist, was sie brauchen könnten und was sie schließlich realisieren möchten.“ Am Touchdisplay des Gira Control 19 Clients erklärt er, wie einfach sich die Technik bedienen lässt, beispielsweise die Heizung oder Jalousien und wie Lichtszenen oder der Wetterbericht abgerufen werden können. Daneben empfängt die Gira Wohnungsstation das Videobild des Klingelnden an der Gira Türstation – eine Lösung für mehr Sicherheit im Haus.
„Einen Bereich des Showrooms haben wir bewusst wohnlich gestaltet mit einem Sofa, Sessel, Couchtisch, Fernseher und Audioanlage – fast wie daheim,“ berichtet Stephan Macke, „hier können die Kunden in entspannter Atmosphäre die Klangqualität der Revox Lautsprecher testen, rein optisch ist die Variante mit weißer Glasfront ohnehin schon ein Hingucker.“ Passend dazu steht gleich daneben der M100 in Weiß, ein elegantes Audiosystem von Revox, das sich dank seiner Modularität im Laufe der Jahre ganz einfach erweitern lässt, bis hin zum ausgewachsenen Multiroom System, das in vier Hörzonen bis zu 32 Räume mit Musik versorgen kann.
Das Revox Multiroom System lässt sich vollständig in die intelligente Haustechnik von Gira integrieren und damit auch über die Bedienpanels von Gira steuern. Wand-Bedieneinheiten im Gira Schalterdesign passen sich zudem dezent ins Wohnambiente ein. Nicht sehen und anfassen, dafür aber hören und erleben lassen sich die Lautsprecher Sound I invisible von Revox, die unsichtbar in der Wand und Decke hinter Putz, Farbe oder Tapete verschwinden – auch für deren Montage ist die Stephan Macke GmbH ein Spezialist. Dank spezieller Apps lässt sich sowohl die Musiksteuerung von Revox als auch die Gebäudeautomation von Gira mobil via iPhone und iPad bedienen. Auch diese Funktion präsentiert Martin Weber seinen Kunden gern live im Showroom.