Gira Revox Studio Hamburg

Dipl.-Ing. Daniel Hansen
Inhouse Media Systems
Milchstraße 4
20148 Hamburg
Tel +49(0)40-40 13 52 30
Fax +49(0)40-40 13 52 31
www.gira-revox-hamburg.de
info@gira-revox-hamburg.de


In der Milchstraße, einer der besten Adressen der Hansestadt, hat Daniel Hansen das Gira Revox Studio Hamburg eröffnet. In den kleinen, aber feinen Räumlichkeiten können Besucher das Zusammenspiel von Home-Entertainment und intelligenter Gebäudetechnik erleben – und dabei einen Blick in die Zukunft wagen.

Die Lage ist traumhaft: im schmucken Pöseldorf nahe der Außenalster, zwischen Harvestehude und Rotherbaum, stadtnah und gut zu erreichen. Studiobesitzer Daniel Hansen von Inhouse Media Systems ist Spezialist für Multiroom Systeme sowie für Audio- und Video-Technik – und er hat sich Partner mit an Bord geholt: System-Integrator Dirk Beyer vom Ingenieurbüro Beyer, Gebäudesystemtechnik, aus Neumünster leistet die Programmierung, Konfiguration und Visualisierung von KNX/EIB-Komponenten, während der Elektrofachbetrieb „General Automatic“ für die Installation der verschiedenen Komponenten zur intelligenten Gebäudetechnik verantwortlich ist.

Gemeinsam bilden sie das Gira Revox Team Hamburg – Kernkompetenzen aus drei Gewerken mit klar definierten Schnittstellen, die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungen eindeutig regeln und dem Bauherren oder Renovierer optimale Lösungen garantieren. Selbstverständlich können projektspezifisch auch andere Elektromeister und System-Integratoren mit ins Team eingebunden werden.

Beratung wird groß geschrieben im Hamburger Gira Revox Studio, denn die meisten Aufgaben sind sehr speziell und müssen entsprechend individuell, zugleich aber auch solide geplant werden. Die Beratungsleistung basiert auf dem langjährigen und umfassenden Erfahrungswissen, das Daniel Hansen seit 2002 in zahlreichen Projekten gesammelt hat, seit 2006 explizit als Revox-Händler.

Die hochwertige Präsentationsplattform mit Highend-Ausstattung wird von den Beteiligten bereits intensiv genutzt. Daniel Hansen erläutert den großen Vorteil für seine Kunden: „Wir können dem Bauherren bereits während der Planungsphase nicht nur erklären, sondern ganz plastisch demonstrieren, was moderne Gebäudetechnik zu leisten vermag und wie Home-Entertainment heute aussehen kann. Er erlebt bei uns live im Studio, was Monate später in seinem Haus, in seiner Wohnung realisiert sein wird. Gemeinsam mit ihm blicken wir sozusagen in die Zukunft – und können Erwartungshaltungen abgleichen und bei Bedarf anpassen.“ Das erspart Überraschungen und erhöht die Kundenzufriedenheit signifikant.

Doch nicht nur private Bauherren und Renovierer, sondern auch Planer, Inneneinrichter und Architekten können sich im Gira Revox Studio über technische und gestalterische Möglichkeiten informieren. Regelmäßige Veranstaltungen in legerem Rahmen sind in Planung, in die der Garten auf der Rückseite des Studios gerne miteinbezogen wird. Wer weitere Anregungen will, lässt sich von Daniel Hansen aufs Floating Home entführen, das sanft im Hamburger Hafen schaukelt und ebenfalls mit zahlreichen Revox- und Gira-Komponenten ausgestattet ist. Termine sollten auf jeden Fall nach Vereinbarung getroffen werden, auch für einen Besuch des Gira Revox Studios.

Deutschland

TOP