Gira Revox Studio Frankfurt am Main
Heinz Dietrich, Ernst Schmid, Hans Peter Broszeit
HiFi-Profis
Eschenheimer Tor 2
60318 Frankfurt am Main
Tel +49(0)69-9 20 04 10
Fax +49(0)69-92 00 41 66
www.hifi-profis.de
info@hifi-profis.de




Unweit der Frankfurter Zeil, am Eschenheimer Tor, haben die HiFi-Profis ein Gira Revox Studio eröffnet. Bereits seit über 30 Jahren sind die HiFi-Profis im Rhein-Main-Gebiet bekannt als Spezialisten für TV, Hifi- und Heimkino, jetzt präsentieren sie in Kooperation mit der Netz GmbH & Co. KG ihr erweitertes Spektrum mit intelligenter Haustechnik und Multiroom Systemen. Zwei starke Marken haben sie sich dazu ins Boot geholt: den Schweizer Audiohersteller Revox und den Gebäudesystemanbieter Gira.
“Erklären und beschreiben ist einfach zu wenig, als dass sich Kunden vernetzte Funktionen der Haustechnik und Multiroom Systeme vorstellen können – diese Lösungen müssen sie live erleben und ausprobieren“, berichtet der Geschäftsführer Ernst Schmid. Darum hat er mit seinem Team wohnliche Präsentationsräume geschaffen, in denen Besucher die einfachen Bedienkonzepte der Hifi-, Video- und Gebäudetechnik hautnah erleben können. Für die intelligente Haustechnik ist dabei der System-Integrator Matthias Netz zuständig. Bereits seit über 50 Jahren installiert seine Firma auch Elektro- und Informationstechnik.
Auf Knopfdruck verwandelt sich das Wohnzimmer ins Heimkino: Fährt die Leinwand herunter, schaltet sich der Beamer ein und das Licht wird gedimmt. Derweil kann der Besucher auf einem der gemütlichen Fernsehsessel den Komfort genießen. Für alle Kinofans, die Wert auf Filmtheater-Atmosphäre legen, gibt es einen separaten Raum mit Kinobestuhlung und großer Rahmenleinwand, natürlich ausgestattet mit einem High-End-Soundsystem. An anderen Stellen verschwindet die Technik gleich ganz: So ist der Fernsehbildschirm mal integriert in einem Spiegel, ein andermal verborgen hinter einem Bild, das auf Knopfdruck zur Seite fährt.
Die HiFi-Profis präsentieren zudem verschiedene Audiolösungen mit Wand-, Decken- und Ecklautsprechern. Eine homogene Optik lässt sich beispielsweise mit den Revox Deckenlautsprechern Z60 und Z40 in Kombination mit den Zumtobel 2LIGHT Leuchten realisieren, denn beide nutzen die gleichen formschönen Gehäuse. Das Revox multiroom system versorgt das gesamte Studio mit höchster Audioqualität und greift in den verschiedenen Bereichen unabhängig voneinander auf zentrale Audioquellen zu. Das Herz dieser Anlage ist der Revox M51 oder der M100, mit denen die Audio- und Videokomponenten gesteuert werden können. Bedient wird wahlweise das Gerät, die Revox Fernbedienung oder die Revox Bedieneinheiten im Gira Schalterdesign an der Wand. Auch mit einem iPhone oder iPad kann das Revox Multiroom System einfach und schnell bedient werden.
Wie einfach sich die intelligente Haustechnik bedienen lässt, davon können sich die Besucher natürlich ebenfalls überzeugen. Über den Gira Control 19 Client oder das Gira InfoTerminal Touch können sämtliche eingebundenen Komponenten per Fingerdruck gesteuert werden, die Nutzerführung ist intuitiv und einfach. Das Gehirn hinter dem vernetzten System ist der Gira HomeServer, der vorprogrammierte Funktionen auch automatisch und vernetzt steuert. Wird beispielsweise über einen Fensterkontakt erkannt, dass das Fenster eine bestimmte Zeit offen steht, schaltet sich in dem Raum die Heizung aus, was Energie spart. Welche Möglichkeiten die Gebäudeautomation zum Energieeinsparen bietet, aber auch für ein Plus an Sicherheit und Komfort bereitstellt, erklären die kompetenten Mitarbeiter im Gira Revox Studio Frankfurt gern im persönlichen Gespräch.
Ein Besuch des Studios ist nur nach Voranmeldung möglich, dazu melden sie sich bitte telefonisch an:
Tel.: 069/92004122 für den Bereich Revox (HiFi), Ansprechpartner: Herr Kahl
Tel.: 06171/54760 für den Bereich Gebäudetechnik, Ansprechpartner: Herr Netz