Gira Revox Studio Augsburg/Schwabmünchen




In Schwabmünchen bei Augsburg hat System-Integrator Anton Hieber eine besondere Attraktion geschaffen, für alle Liebhaber intelligenter Gebäudetechnik und modernen Home-Entertainments: In seinem Gira Revox Studio zeigt er clevere Lösungen für private Bauherren und Renovierer, aber auch Architekten und Gebäudeplaner. Das Neuste und Beste, was der Markt zu bieten hat, finden sie hier zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren.
Schon früh hat Anton Hieber, der mittlerweile rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, die Zeichen der Zeit erkannt und auf Zukunft umgestellt. Denn immer mehr Kunden interessieren sich für Lösungen der Elektroinstallations- und Gebäudetechnik. Ihnen kann er jetzt plastisch zeigen, wie modernste Technik für mehr Komfort und höhere Sicherheit sorgt und welche Energieeinsparpotenziale möglich sind.
Den Showroom, der Technik live zum Leben erweckt, hat Anton Hieber mitten in seinem Ladengeschäft für Beleuchtung, Elektrik und Haushaltsgeräte eingerichtet. „Erst einmal musste ich ein bisschen Platz schaffen“, erklärt er verschmitzt, aber das hat sich gelohnt. Denn viele seiner Kunden wissen zwar in Ansätzen, was in der Gebäudesystemtechnik und der Unterhaltungselektronik inzwischen machbar ist – gleichwohl ist der Bedarf an kompetenter Beratung und anschaulicher Demonstration sehr groß. „Technik kann ich interessierten Kunden nur dann vermitteln, wenn ich sie ihnen zeige, wenn ich ihnen vor Augen führen kann, was es heute gibt. In meinem Studio präsentiere ich Lösungen.“ Und dass sowas auch sehr schick aussehen kann, zeigt Anton Hieber schon draußen – in seinem großzügig dimensionierten Schaufenster.
Elektromeister Hieber hat sich auf die individuelle Planung und Installation moderner Haustechnik spezialisiert und stattet heute Gebäude mit einem elektronischen „Nervensystem“ aus, dem KNX/EIB System. Dahinter steht ein leistungsfähiges „Gehirn“, etwa der Gira HomeServer 3, der Daten sammelt, aufzeichnet und auswertet und die Gebäudetechnik manuell oder automatisch nach voreingestellten Parametern steuert: Markisen, die dem Sonnenstand folgen, Leuchten, die abdimmen, je heller das Tageslicht wird, Sensoren, die erkennen, dass ein Fenster geöffnet ist und daraufhin die Heizung automatisch herunterfahren. Damit hilft die Gebäudetechnik auch, die Energieeffizienz spürbar zu verbessern – sie spart nicht nur Energie, sondern sie verteilt und nutzt sie optimal.
Neben der Premiummarke Gira hat sich Anton Hieber den Schweizer Audiospezialisten Revox in den Showroom geholt. Mit den hochwertigen, im Schwarzwald gefertigten Lautsprechern können die Besucher akustisch abtauchen und Klangqualität vom Feinsten genießen. Von Echtleder-Varianten bis zu Lautsprechern, die mit Glas verkleidet sind, findet sich für jedes Wohnambiente das Passende. Mit dem Revox Multiroom System lässt sich das Audiovergnügen auf bis zu 32 Räume verteilen. Herz der Anlage ist der M51 oder der M100 von Revox. Unabhängig voneinander kann so in der Küche Radio gehört werden, im Bad läuft die Chill-out-CD und im Kinderzimmer ein Hörspiel. Bedient wird das System über Revox Bedieneinheiten im Gira Schalterdesign in den einzelnen Räumen, über die verschiedenen Gira Panels oder auf Wunsch auch bequem über das iPhone, iPod touch oder iPad und natürlich auch ganz klassisch mit einer Revox Fernbedienung.